在“运行”模式下保护安全签名

当控制器处于远程运行模式时,无论安全应用项目处于锁定还是解锁状态,您都可以帮助防止安全任务签名被删除。
重要提示:
在创建安全签名或安全锁定控制器之前,必须完成以下步骤。一旦安全签名存在或应用被安全锁定,Run Mode 复选框中的 Protect Signature 将不可编辑。
对于版本 38 及更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
软件,如果不存在签名,且选中了 Protect Signature in Run Mode 复选框,则用户仍能在远程运行或测试模式下生成新签名。创建后,在选中复选框且控制器处于运行模式时,新签名将无法删除。
请按以下步骤保护安全签名。
  1. 打开 Controller Properties 对话框。
  2. 单击 Safety 选项卡。
  3. 勾选 Protect Signature in Run Mode 并点击 OK。
    下图显示了在 Logix Designer 项目中,为 Compact GuardLogix 5380 控制器设置安全签名的保护位置。
    下图显示了在 Logix Designer 项目中,为 GuardLogix 5580 控制器设置安全签名的保护位置。
    下图显示了在 Studio 5000 Logix Designer 项目中,安全签名的保护位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal