复制安全网络号

如果您必须将 Safety Network Number 应用于其他控制器,您可复制和粘贴该 SNN。
要复制安全网络号,请完成以下步骤。
  1. 在 Online 工具栏上,单击 Controller Properties 图标。
  2. 在 Controller Properties 对话框中,单击 Safety 选项卡。
  3. 在 Safety 选项卡上,单击 Safety Network Number 右侧的省略号。
    下图显示了 Logix Designer 中 GuardLogix 5580 Properties 对话框上单击 SNN 省略号按钮的位置。
    下图显示了 Logix Designer 中 ControlLogix 5590 Properties 对话框上单击 SNN 省略号按钮的位置。
  4. 在 Safety Network Number 对话框中,单击 Copy,然后单击 OK。
    下图显示了在 Logix Designer 中复制 SNN 的位置。
  5. 在 Controller Properties 对话框中,单击 OK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal