基于时间的安全网络号的自动分配

当创建新控制器或设备时,系统将自动分配一个基于时间的 SNN。
  • 直接在控制器端口下创建的设备默认具有与该控制器端口相同的 SNN。
  • 对于并非直属于控制器端口的设备,将向后续添加到同一
    CIP Safety™
    网络的新安全设备分配与在该
    CIP Safety™
    网络上最低地址中定义相同的 SNN。
基于时间的格式根据运行配置软件的计算机将 SNN 值设为编号生成时的日期和时间。
基于时间的格式
下图显示了如何将 SNN 配置为基于时间的格式的操作位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal