运动“运动”指令

运动“运动”指令用于控制轴的位置。
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
不可用
重要提示:
用于指令运动控制属性的标签只能使用一次。在其他指令中重复使用运动控制标签可能导致意外操作,从而可能造成设备损坏或人员受伤。
运动“运动”指令如下:
执行以下操作:
使用此指令:
停止轴上的任何运动过程。
MAS
使轴归零。
MAH
使轴点动。
MAJ
使轴运动至特定位置。
MAM
启动两个轴之间的电子传动。
MAG
更改正在进行的运动或点动的速度、加速度或减速度。
MCD
更改轴的给定位置或实际位置。
MRP
根据凸轮点数组计算凸轮轮廓轨迹。
MCCP
根据凸轮轮廓轨迹和主轴值计算从轴值、斜率值以及斜率的导数。
MCSV
启动两个轴之间的电子凸轮传动。
MAPC
根据时间启动电子凸轮传动。
MATC
定义两个运动轴之间的主/从关系,并选择运动指令的类型。
MDAC
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal