计时器和计数器指令

计时器和计数器基于时间和事件个数来控制操作。
可用指令
梯形图
功能块和结构化文本
如果希望
使用此指令
测定计时器启用的时间
TON
测定计时器禁用的时间
TOF
累加时间
RTO
测定计时器启用的时间(功能块中带内置复位)
TONR
测定计时器禁用的时间(功能块中带内置复位)
TOFR
累加时间(功能块中带内置复位)
RTOR
向上计数
CTU
向下计数
CTD
在功能块中向上计数和向下计数
CTUD
将计时器或计数器复位
RES
所有计时器的时基均为 1 毫秒。例如 2 秒计时器的 .PRE 值应为 2000。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal