复位 (RES)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
RES 指令用于将 TIMER、COUNTER 或 CONTROL 结构复位。
可用语言
梯形图
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
梯形图
操作数
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
数据类型
格式
说明
结构
TIMER
CONTROL
COUNTER
TIMER
TIMER_T
CONTROL
COUNTER
标签
要复位的结构
说明
当条件为真时,RES 指令将这些元素清零:
RES 指令用于以下对象时
指令将以下值清零
TIMER
.ACC 值清 0
控制状态位设置为假
TIMER_T
.ACC 值清 0
控制状态位设置为假
COUNTER
.ACC 值清 0
控制状态位设置为假
CONTROL
.POS 值清 0
控制状态位设置为假
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 通过数组建立索引。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
将指定结构复位。
后扫描
不适用
示例
梯形图
复位示例
在上述示例中:
limit_switch_8 使能时,counter_4 复位
limit_switch_5 使能时,Timer_1 复位
limit_switch_6 使能时,control_1 复位
当 limit_switch_9 使能时,复位 timer_21
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal