选择/限制指令

选择/限制指令包括以下指令:
可用指令
梯形图
此指令不可用于梯形图中。
功能块和结构化文本
如果希望
使用此指令
从六路输入中任选其一。
ESEL
将模拟输入限制在两个值之间。
HLL
选择八路输入其中之一。
MUX
限制信号随时间的变化量。
RLIM
选择两路输入其中之一。
SEL
在输入值与输入取反值之间进行选择。
SNEG
选择要进行求和的实数输入。
SSUM
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal