变化率限制器 (RLIM)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
变化率限制器 (RLIM) 指令用于限制信号随时间的变化量。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图逻辑中。
功能块
RLIM_FBD_avail_v31
结构化文本
RLIM(RLIM_tag);
操作数
功能块
操作数
类型
格式
说明
RLIM 标签
RATE_LIMITER
结构
RLIM 结构
RATE_LIMITER 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
In
REAL
指令的模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
IncRate
REAL
最大输出增量变化率,以单位/秒表示。如果该值无效,指令将设置 IncRate = 0.0,并将 Status 中的相应位置位。
有效值 = 任何 Greater than or equal to 0.0 的浮点数
默认值 = 0.0
DecRate
REAL
最大输出减量变化率,以单位/秒表示。如果该值无效,指令将设置 DecRate = 0.0,并将 Status 中的相应位置位。
有效值 = 任何 Greater than or equal to 0.0 的浮点数
默认值 = 0.0
ByPass
BOOL
绕过算法请求。如果为 true,则 Out = In。
默认值为假。
TimingMode
DINT
选择时序执行模式。
0 = 周期模式
1 = 过采样模式
2 = 实时采样模式
有效值 = 0 至 2
默认值 = 0
OversampleDT
REAL
过采样模式的执行时间。
有效值 = 0 到 4194.303 秒
默认值 = 0
RTSTime
DINT
实时采样模式的模块更新周期
有效值 = 1 至 32,767 ms
默认值 = 1
RTSTimeStamp
DINT
实时采样模式的模块时戳值。
有效值 = 0 至 32,767 ms
默认值 = 0
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。如果 Out 溢出,则设置为假。
Out
REAL
计算所得的算法输出。
DeltaT
REAL
两次更新间隔的时间。控制算法计算过程输出所用的时间(秒)。
状态
DINT
功能块的状态。
InstructFault (Status.0)
BOOL
该指令检测到以下执行错误之一。这不是轻微或严重的控制器错误。检查其他状态位以确定发生的情况。
IncRateInv (Status.1)
BOOL
IncRate < 0。指令使用值 0。
DecRateInv (Status.2)
BOOL
DecRate < 0。指令使用值 0。
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
TimingMode 值无效。
有关时序模式的更多信息,请参见“功能块属性”部分。
RTSMissed (Status.28)
BOOL
仅用于实时采样模式。在以下情况下设置为真
ABS(DeltaT – RTSTime) > 1 毫秒。
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
RTSTime 值无效。
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
RTSTimeStamp 值无效。
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
在过采样模式下,如果 DeltaT <= 0 或 DeltaT > 4194.303,此参数设置为真。
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
RLIM 标签
RATE_LIMITER
结构
RLIM 结构
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见“结构化文本语法”部分。
说明
RLIM 指令提供独立的增量变化率和减量变化率,以单位/秒表示。ByPass 输入用于停止变化率限制,将信号直接传送至输出。
条件
Action
ByPass 为真
Out
n
= In
n
Out
n-1
= In
n
ByPass 为 false,并且
DeltaT > 0
RLIM Bypass is false action
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
如果启用该功能并检测到溢出,将发生轻微故障(故障类型:4,故障代码:4)。
执行
功能块
条件/状态
执行的操作
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真
指令执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
将 Out 初始化为 In 的值。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“功能块”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“功能块”表中的“Tag.EnableIn 为真”行。
后扫描
请参见“功能块”表中的“后扫描”行。
示例
功能块
RLIM 指令通过 IncRate 对 In 进行限制。如果 analog_input1 的变化率大于 IncRate 的值,指令会对 In 进行限制。指令将 Out 设为 In 的变化率限值。
结构化文本
RLIM_01.In := analog_input1;
RLIM_01.IncRate := value;
RLIM(RLIM_01);
rate_limited := RLIM_01.Out;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal