滤波指令

滤波指令包括以下指令:
可用指令
梯形图
此指令不可用于梯形图中
功能块和结构化文本
如果希望
使用此指令
计算信号随时间的变化量,以单位/秒表示。
DERV
滤除低于截止频率的输入频率。
HPF
具有极点对和零点对的滤波器。
LDL2
滤除高于截止频率的输入频率。
LPF
滤除等于陷波频率的输入频率。
NTCH
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal