陷波滤波器 (NTCH)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
NTCH 指令提供一个滤波器,用来对等于陷波频率的输入频率进行衰减。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图逻辑中。
功能块
RSL5K_NTCH Function Block_v31
结构化文本
NTCH(NTCH_tag);
操作数
功能块
操作数
类型
格式
说明
NTCH tag
FILTER_NOTCH
结构
NTCH 结构
FILTER_NOTCH 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
In
REAL
指令的模拟信号输入。
有效值 = 任意浮点值
默认值 = 0.0
Initialize
BOOL
初始化滤波控制算法的请求。该值为真时,指令会设置 Out = In。
默认值为假。
WNotch
REAL
滤波器中心频率(弧度/秒)。如果 WNotch < 最小值或 WNotch > 最大值,指令会将状态中的相应位设置为 1,并限制 WNotch 值。
有效值 = 有效值范围请参见下文的“说明”部分
默认值 = 最大正浮点值
QFactor
REAL
控制宽深比。设置 QFactor = 1 / (2*理想阻尼系数)。如果 QFactor < 最小值或 QFactor > 最大值,指令会将状态中的相应位设置为 1,并限制 QFactor 值。
有效值 = 0.5 至 100.0
默认值 = 0.5
Order
REAL
滤波器阶数。Order 值用于控制截止区的锐度。如果 Order 值无效,指令会将 Status 中的相应位置位,并使用 Order = 2。
有效值 = 2 或 4
默认值 = 2
TimingMode
DINT
选择时序执行模式。
0 = 周期性模式
1 = 过采样模式
2 = 实时采样模式 2
有关时序模式的更多信息,请参见“功能块属性”部分。
有效值 = 0 至 2
默认值 = 0
OversampleDT
REAL
过采样模式的执行时间。
有效值 = 0 到 4194.303 秒
默认值 = 0
RTSTime
DINT
实时采样模式的模块更新周期
有效值 = 1 至 32,767 ms
默认值 = 1
RTSTimeStamp
DINT
实时采样模式的模块时戳值。
有效值 = 0 至 32,767 ms
默认值 = 0
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。如果 Out 溢出,则设置为假。
Out
REAL
计算所得的算法输出。
DeltaT
REAL
两次更新间隔的时间。控制算法计算过程输出所用的时间(秒)。
Status
DINT
功能块的状态。
InstructFault (Status.0)
BOOL
该指令检测到以下执行错误之一。这不是轻微或严重的控制器错误。检查其他状态位以确定发生的情况。
WNotchInv (Status.1)
BOOL
WNotch < 最小值或 WNotch > 最大值
QFactorInv (Status.2)
BOOL
QFactor < 最小值或 QFactor > 最大值
OrderInv (Status.3)
BOOL
Order 值无效。
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
TimingMode 值无效。
有关时序模式的更多信息,请参见“功能块属性”部分。
RTSMissed (Status.28)
BOOL
仅用于实时采样模式。在以下情况下设置为真
ABS (DeltaT - RTSTime) > 1 毫秒。
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
RTSTime 值无效。
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
RTSTimeStamp 值无效。
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
DeltaT 值无效。
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
NTCH tag
FILTER_NOTCH
结构
NTCH 结构
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见“结构化文本语法”部分。
说明
NTCH 指令使用 Order 参数控制截止区的锐度。QFactor 参数可控制陷波区的宽深比。NTCH 指令专用于恒速扫描的任务 (task) 中。
NTCH 指令使用以下公式:
NTCH Equation
其中,i 为 Order 参数,各参数的限制如下(其中,DeltaT 单位为秒):
参数
限制
WNotch 二阶
LowLimit
NTCH Second order LowLimit
WNotch 四阶
LowLimit
NTCH fourth order LowLimit
HighLimit
NTCH HighLimit
QFactor
下限 = 0.5
上限 = 100.0
只要计算出的输出值无效(NAN 或 Plus or Minus sign INF),指令就会将 Out 设为无效值。当计算出的输出值有效时,该指令将初始化内部参数并设置 Out = In。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参见“通用属性”。
执行
功能块
条件/状态
执行的操作
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真。
指令执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
重新计算系数。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参见“功能块”表中的“预扫描”行。
正常执行
请参见“功能块”表中的“Tag.EnableIn 为真”行。
后扫描
请参见“功能块”表中的“后扫描”行。
示例
NTCH 指令用于衰减特定的共振频率。通常情况下,这些共振频率直接处于由闭环控制系统调节的响应范围内。共振频率通常由于机械联动装置松动而产生,会造成系统中出现回差和振动。尽管最佳的解决方法是校正机械装置的机械柔性,但也可使用陷波滤波器来减弱这些信号在闭环调节方案中的影响。
下图显示了特定中心频率和 Q 系数在某一频率范围内的理想增益曲线。Q 系数越大,陷波区越宽越浅。Q 系数越小,陷波区越窄越深。指令可设置为二阶或四阶。阶数越高,执行时间越长。
此示例是 NTCH 功能块最基本的合法编程方法,仅用于展示该指令的纯文本内容和生成的代码。本示例仅供内部使用,并非可测试的用例。
NTCH Example
功能块
RSL5K_NTCH FBDExample_v31
结构化文本
NTCH_01.In := frequency_input;
NTCH_01.WNotch := center_frequency;
NTCH_01.QFactor := Notch_width_depth;
NTCH(NTCH_01);
Notch_output := NTCH_01.Out;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal