设备相位指令

设备相位指令包括:
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
以上指令不可用于功能块中。
如需:
使用此指令:
向设备相位指示状态例程已完成,进而指示设备相位应进入下一状态。
PSC
更改设备相位的状态或子状态
PCMD
无论所有权如何,都向设备相位发出 Hold、Stop 或 Abort 命令。
POVR
指示设备相位存在故障
PFL
清除设备相位的故障代码
PCLF
启动与 FactoryTalk Batch 软件的通信。
PXRQ
将设备相位的 NewInputParameters 位清零
PRNP
在设备相位的逻辑中设置断点
PPD
获取设备相位的所有权以执行以下任一操作:
  • 防止其他程序或 FactoryTalk Batch 软件控制设备相位
  • 确保其他程序或 FactoryTalk Batch 软件未拥有设备相位的所有权
PATT
释放设备相位所有权
PDET
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal