比较指令

比较指令支持用户使用表达式或特定的比较指令对值进行比较。
可用指令
梯形图
功能块图
FBD 块
结构化文本
不可用
执行以下操作:
使用此指令:
基于表达式对值进行比较
CMP
检验两个值是否相等
EQ
检验某一值是否大于等于另一值
GE
检验某一值是否大于另一值
GT
检验 source 是否无穷大
IsINF
检验 source 是否不是数字
IsNAN
检验某一值是否小于等于另一值
LE
检验某一值是否小于另一值
LT
检验某一值是否介于其他两个值之间
LIMIT
将两个值通过屏蔽码,然后检验结果是否相等
MEQ
检验某一值是否不等于另一值
NE
比较不同数据类型的值,如比较浮点值与整型值。
粗体数据类型表示最佳数据类型。如果指令的所有参数都使用相同的最佳数据类型(通常为 DINT 或 REAL),则指令的执行速度最快,需要的内存最少。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal