无穷大 (IsINF)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
启用后,“无穷大 (IsINF)”指令用于检验 Source 是否无穷大。
可用语言
梯形图
IsINF_avail_ladder
功能块图
该指令不可用于功能块图中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
梯形图
操作数
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 控制器
数据类型
格式
说明
Source
REAL
LREAL
标签
与无穷大进行比较的值。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
该指令不会生成任何严重/轻微故障。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件
梯级输入条件为真
如果 Source 为 +INF 或 -INF。
将梯级输出条件设置为真
否则
将梯级输出条件设置为假。
后扫描
不适用
示例
梯形图
IsINF_example_ladder
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal