什么是填零?

可通过两种方式将较小的整型类型转换为较大的整型类型:
  • 填零
  • 符号扩展
所用方法取决于使用该操作数的指令。
对于填零,超出较小类型范围的所有位都用 0 填充。
例如,SINT: 16#87 = -121 转换为 DINT 后,得出 16#00000087 = 135
对于符号扩展,超出较小类型范围的所有位都用较小类型的符号位填充。
例如,SINT: 16#87 = -121 转换为 DINT 后,得出 16#FFFFFF87 = -121
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal