搜索
FactoryTalk View SE 帮助
Overlay 对象
Overlay 对象可代表趋势叠加。叠加是添加到趋势对象中并放置在当前趋势画面之上的捕捉快照。
可通过使用 Overlay 对象属性或“趋势属性”对话框上的“叠加”选项卡来设置叠加。
使用 Overlays 集合的
Item
方法可以获取对 Overlay 对象的引用。
Overlay 对象提供以下属性和常量:
AnchorType 属性
Application 属性
EndPenNumber 属性
OffsetPercent 属性
Parent 属性
SnapshotName 属性
StartPenNumber 属性
StartTime 属性
UseDefaultStartTime 属性
Visible 属性
RSToverlayAnchorTypes 常量
Trend 对象
AnchorType 属性
示例:AnchorType 属性
EndPenNumber 属性
示例:EndPenNumber 属性
OffsetPercent 属性
示例:OffsetPercent 属性
SnapshotName 属性
示例:SnapshotName 属性
StartPenNumber 属性
示例:StartPenNumber 属性
Overlay 对象的 StartTime 属性
UseDefaultStartTime 属性
示例:StartTime 和 UseDefaultStartTime 属性
Overlay 对象的 Visible 属性
示例:Overlay 对象的 Visible 属性
Overlays 集合(Trend 对象)
Trend 对象
在对象浏览器中查看对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal