示例:Overlay 对象的 Visible 属性

以下代码所示为如何在运行时的图表上显示叠加。
Private Sub ToggleOverlayVisibility() Dim Overlay1 As Overlay Dim Ol As Overlays Set Ol = Trendx1.Overlays ' Get pen 1 from the Pens Collection Set Overlay1 = Ol.Item(1) ' Toggle Overlay1 visibility If Overlay1.Visible = True Then Overlay1.Visible = False Else Overlay1.Visible = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal