OffsetPercent 属性

当将 Anchor 属性设置为 rstPosition 时,返回或设置叠加偏移运行时图表左边缘的百分比。读/写。单精度。
语法
overlay
.
OffsetPercent
[
= 值
]
其中
overlay
- 是一个 Overlay 对象,或是一个对 Overlay 对象求值的表达式。
值
- 是一个单精度类型的参数,指定将 AnchorType 属性设置为 rstOverlayAnchorTypePosition 时所使用的偏移量。偏移位置的范围为 –100.0 到 100.0。
备注
该百分比基于图表的总宽度。例如,当按位置锚固一个叠加并选择偏移值为 25% 时,快照中最早的数据在图表宽度的 25% 处开始叠加。
偏移量定义快照从运行时趋势图表左边缘锚固的距离,以图表总宽度的百分比表示。例如,当按位置锚固一个快照并选择偏移值为 25% 时,叠加中最早的数据在图表宽度的 25% 处开始。
在 Trend 属性的“叠加”选项卡上设置偏移和叠加选项。
tx_offset_wmf
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal