Overlay 对象的 Visible 属性

返回或设置一个值,该值确定叠加在运行时图表中是否可见。读/写。布尔型。
语法
overlay
.
Visible
[
= 值
]
其中
overlay
- 是一个 Overlay 对象,或是一个对 Overlay 对象求值的表达式。
值 -
是一个布尔值,决定叠加是隐藏还是可见。
  • True
    。叠加在运行时可见
  • False
    。叠加在运行时不可见
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal