UseDefaultStartTime 属性

如果 Anchor 属性设置为 Time,则返回或设置 UseDefaultStartTime 属性,使用 StartTime 属性中的默认时间或值。读/写。布尔型。
默认的开始时间是趋势图表的最左边的时间,即图表在运行时最初被提出的时间。
语法
overlay
.
DefaultStartTime
[
= 值
]
其中
overlay
- 是一个 Overlay 对象,或是一个对 Overlay 对象求值的表达式。
值 - 是一个布尔型值,决定使用的开始时间。
  • True
    。使用默认的时间
  • False
    。使用 StartTime 属性中的值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal