Overlay 对象的 StartTime 属性

返回或设置开始时间。读/写。日期。
当 Anchor 属性被设置为 rstTime 时,叠加中最早的数据被锚固。
语法
overlay
.
StartTime
[
= 日期
]
其中
overlay
- 是一个 Overlay 对象,或是一个对 Overlay 对象求值的表达式。
日期
- 是一个日期类型的参数,指定被锚固到叠加的数据的开始时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal