将 VBA 代码与多个画面相关联

如果为一个画面上的对象创建的 VBA 代码会影响另一画面上的对象,另一画面必须具有与之相关的 VBA 工程且其对象必须对 VBA 显示,否则将产生错误。
示例:要将 VBA 代码与多个画面相关联
例如,如果画面 1 上的按钮拥有允许其运行的 VBA 代码,则在单击该按钮时,为更改画面 2 中按钮的标题,必须完成以下操作以确保其按计划运行:
  1. 在“图形画面”编辑器中打开画面 2 并选择按钮对象。
  2. 在“属性面板”中,将 ExposeToVBA 属性设置为“VBA 控件”。
  3. 从上下文菜单中选择 VBA 代码以打开 VBA 编辑器。
    这将为画面 2 创建一个 VBA 工程,它会使画面 1 上的按钮能够更改画面 2 上的标题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal