更改 OPC 数据服务器的主机名称

如果将数据服务器从一台计算机移到另一台计算机,则必须更改在“OPC 数据服务器属性”对话框中指定的计算机的名称。
在 Windows 工作组中运行 FactoryTalk View Site Edition 应用程序时,应将 Windows 管理权限分配给所有 Windows 用户。
小贴士:
要移动 RSLinx Classic 数据服务器的文件,请使用 RSLinx 备份与还原工具。有关详细信息,请参见 RSLinx 帮助。
如果某个应用程序在使用
FactoryTalk Linx
数据服务器,则这些服务器的设置信息将包括在 FactoryTalk Directory 服务器配置文件中,并会在移动 FactoryTalk Directory 时被移动。
更改 OPC 数据服务器的主机计算机名称
  1. 在 FactoryTalk View SE 的“浏览器”窗口中,右键单击 OPC 数据服务器,然后单击
    属性
    。
  2. 在
    OPC 数据服务器属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,在
    运行 OPC 服务器的计算机
    字段中,键入安装了该数据服务器的计算机的名称,或单击浏览按钮
    (...)
    以浏览并选择计算机名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal