关于数据服务器

数据服务器提供了到网络上的物理设备的路由,从而使您能访问这些设备中的值。例如,数据服务器可提供对以下值的访问权限:
  • 可编程控制器值。
  • OPC 标签及其值或状态信息。
  • Studio 5000
    处理器中的标签。
在
FactoryTalk View SE
中,可以创建:
  • FactoryTalk Linx
    数据服务器,用于
    FactoryTalk Linx
    ,它可为
    Studio 5000
    控制器系列的所有产品提供支持,其中包括 ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix、DriveLogix、SoftLogix 和 GuardLogix 控制器以及其他第三方控制器。
  • OPC 数据服务器。
    OPC 数据服务器可与 RSLinx Classic 一起使用来对 Rockwell Automation 可编程控制器和设备提供增强支持。还可以使用 OPC 数据服务器对符合 OPC DA 2.05a、UA 1.02 或 1.03 规范的第三方数据服务器提供支持。
  • 用于报警和事件图形对象的标签报警和事件服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal