关于 OPC 通信

OPC 表示 OLE for Process Control。
FactoryTalk View SE
支持 OPC DA 2.05a、UA 1.02 和 1.03 规范,可在自动化或控制应用程序、现场系统或设备以及商务或办公应用程序之间进行数据交换。
OPC 服务器为
FactoryTalk View SE
提供了一种从下列设备检索标签值的方法:
  • RSLinx Classic 支持的所有设备。
  • FactoryTalk Linx
    支持的所有设备。
    FactoryTalk Linx
    经优化,可搭配
    Studio 5000
    控制器系列的所有产品使用,包括 ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix、DriveLogix、SoftLogix 和 GuardLogix 控制器。
  • 使用第三方 OPC 服务器的 Siemens 或 Modicon 等第三方控制器设备。
使用数据服务器标签
  • 数据服务器标签可用于通过 OPC 数据服务器直接连接到控制器标签。例如,可以在图形画面上创建一个对象,并使用对 OPC 数据服务器中的数据服务器标签的直接引用为该对象添加动画。
使用 HMI 标签
  • HMI 标签可以通过 OPC 服务器与可编程逻辑控制器通信,包括非 Allen-Bradley 设备和 Allen-Bradley 设备。
    小贴士:
    提示:
    • 需要安全性、最小值和最大值、单位或比例和偏移时,使用 HMI 标签。
    • 使用 HMI 或数据服务器标签时,必须为应用程序添加 OPC 数据服务器。
    • 安装
      FactoryTalk View
      Site Edition 时,RSLinx Classic 不会自动安装。有关安装 RSLinx 的详细信息,请参见
      FactoryTalk View
      Site Edition 安装指南
      。
    • 要在安装
      FactoryTalk Linx
      后使用它,必须对其进行设置,并为应用程序添加
      FactoryTalk Linx
      数据服务器。有关设置
      FactoryTalk Linx
      的详细信息,请参见
      FactoryTalk Linx
      帮助。
    • 有关设置 OPC 服务器的信息,请参见 FactoryTalk 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal