“配方”对话框

下表显示了对话框中的选项。
选项
描述
配方文件
此选项可显示与图形画面“配方”字段中相同的配方名称。您可以键入其他名称或从列表中选择名称。
当画面中具有配方对象,且已打开屏幕键盘(在
画面设置
-
行为
选项卡中,或在 FactoryTalk View SE Client 中)时,如果在配方对象上设置焦点且随后单击该焦点,则会显示键盘,而非配方的下拉列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal