还原配方值

在运行时,如果双击配方对象,则会显示
配方
对话框。您可以使用该对话框将配方信息保存到磁盘或从选定文件将值还原到图形画面中的输入对象。
要从配方文件还原图形画面中的配方值:
  1. 运行时,在图形画面中双击
    配方
    对象。
  2. 在
    配方
    对话框的
    配方文件
    字段中键入文件名,或单击向下箭头以显示现有配方的列表并从中选择一个配方。
  3. 单击
    还原
    将选定配方的值传输至图形画面中的输入对象。
还可以使用
RecipeRestore
命令来从配方文件中还原值。
将配方文件中的值还原到画面中的输入对象之后,若要下载该值,可按
PgDn
键,也可使用
DownLoad
或
DownLoadAll
命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal