保存配方值

在运行时,双击配方对象时,将显示“配方”对话框。您可以使用该对话框将配方信息保存到磁盘或从选定文件将值还原到图形画面中的输入对象。
要将图形画面中的配方值保存至配方文件:
  1. 运行时,在图形画面中双击
    配方
    对象。
  2. 在“配方”对话框的
    配方文件
    字段中键入文件名,或单击向下箭头显示现有配方列表并从中选择一个。
  3. 单击
    保存
    将图形画面输入对象中的值传输至选定的配方文件。
还可以使用
RecipeSave
命令将值保存到配方文件中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal