配方文件语法

创建配方文件时,必须遵守以下语法指南:
  • 在画面中,每个输入对象只能有一个条目
  • 每个条目占用一行
  • 一个条目包括接收值的输入对象的索引编号和一个值,两者由逗号分开(没有空格)
  • 字符串值必须用双引号 " " 括起来
  • 注释前必须有感叹号 !
  • 同一行中,! 后面的所有字符都将忽略
  • 字符串对象值中可包含 ! 和 " 字符
    小贴士:
    字符串值中不能有转义序列的转换。
    如果已对画面作了任何修改,请确保正在使用的索引编号正确无误。按钮对象也有索引编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal