创建配方

可使用配方编辑器或可生成 ASCII 文本文件的任何文本编辑器来创建配方。还可以通过将图形画面输入对象中的值保存到“配方”框中指定的文件名来在运行时创建配方。
要在图形画面中创建配方:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“图形”编辑器中,为配方包含的每个值创建一个输入对象。
  2. 创建画面的
    配方
    对象。
  3. 运行时,在输入对象中键入值。
  4. 在
    配方
    字段中,键入文件名,然后按
    Enter
    键。
  5. 在
    配方传送
    对话框中,单击
    保存
    将信息保存至配方文件。信息以所需格式保存。
要使用“配方”编辑器创建配方:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    “图形”编辑器的“浏览器”窗口中,单击
    图形
    文件夹将其展开。
  2. 在
    旧配方
    文件夹下,执行以下操作之一:
    • 如果已列出配方,右键单击该图标,然后选择
      新建
      。
    • 如果未列出配方,则双击
      旧配方
      图标,或将其拖动到工作区以打开编辑器。
  3. 在每一行中,为画面中的特定输入对象键入一个条目。条目包括对象的索引号、逗号,以及要加载到输入对象的值。
  4. 为配方键入所有条目后,使用可识别配方的名称保存文件。如果要使用此配方,则在画面的配方对象中键入此名称。配方文件的扩展名为 .rcp。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal