复制 HMI 服务器

在将 HMI 服务器复制到新计算机之前(例如,将应用程序部署到生产环境时),请确保已安装了 FactoryTalk View SE Server 软件,并且指定了 FactoryTalk Directory 的位置。有关安装 HMI 服务器软件的信息,请参见
FactoryTalk View Site Edition 安装指南
。
重要提示:
移动 HMI 工程文件时,在设置应用程序期间,不要将包含 HMI 工程文件的文件夹剪切并粘贴到临时文件夹,因为临时文件夹可能没有必要的安全设置,并可能导致在将 HMI 工程文件从临时文件夹移动到远程计算机上之后,无法在远程计算机上编辑图形。
要将 HMI 服务器的工程文件复制到新位置:
  1. 在源计算机上,确保 HMI 服务器未运行。
  2. 选择
    开始
    > Rockwell Software > HMI 服务器备份与还原
    来打开工具。
    小贴士:
    如果在 64 位 Windows 操作系统中运行 FactoryTalk View 6.1 或更高版本,必须先转换标签数据库,然后才能尝试复制旧版应用程序。
  3. 使用
    HMI 服务器备份与还原
    工具选择并创建 HMI 服务器工程文件和文件夹的副本。
    小贴士:
    如果复制包含
    FactoryTalk Historian SE
    笔的旧版 HMI 服务器:
    • 趋势将不会转换为新版本。复制 HMI 服务器后,必须打开包含旧版
      FactoryTalk Historian SE
      笔的画面(在设计模式下),这些笔将转换为新版本。
    • 如果在 FactoryTalk Directory 中配置了多个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,则第一个
      FactoryTalk Historian SE
      服务器的名称将以 <
      FactoryTalk Historian SE
      server name> 的形式保存在趋势模型名称(在“笔”选项卡上)中。
    • 如果在复制时
      FactoryTalk Directory
      中没有配置
      FactoryTalk Historian SE
      服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
      FactoryTalk Historian
      服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空
  4. 在目标计算机上,使用
    HMI 服务器备份与还原
    工具将还原 HMI 服务器工程文件和文件夹。HMI 工程文件夹的默认路径为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。
  5. 在目标计算机上,在
    FactoryTalk View Studio
    或
    Administration Console
    中打开应用程序。
  6. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击
    HMI 服务器
    ,然后单击
    属性
    以打开
    HMI 服务器属性
    对话框。
  7. 在
    常规
    选项卡的
    服务器所在的计算机
    字段中,键入计算机的名称。
  8. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal