复制 SE Client 配置文件

FactoryTalk View SE Client 配置文件的文件扩展名为 .cli。这些文件存储在文件夹 C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\Client 中。
要在计算机之间移动配置文件:
  1. 在源计算机上,查找并复制想要移动的
    .cli
    文件。
  2. 在目标计算机上,查找上述
    Client
    文件夹,在其中粘贴
    .cli
    文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal