设置 FactoryTalk Directory

FactoryTalk View Site Edition 产品 CD 包含 FactoryTalk Services Platform 软件,该软件包括 FactoryTalk Directory、FactoryTalk Security 以及 FactoryTalk Alarms and Events 程序。必须在计算机上安装 FactoryTalk View 组件之前安装 FactoryTalk Services Platform 软件。
FactoryTalk Directory 使应用程序的各个部分能在计算机或网络上互相查找对方。FactoryTalk Security 为由 FactoryTalk Directory 管理的资源提供安全性。可设置 FactoryTalk Security 来限制以下内容:哪些人员可以打开、修改和删除某个应用程序或区域,以及哪些人员可从哪些计算机访问 FactoryTalk Directory。
如需了解有关系统要求和软件安装的完整详细信息,请参见
《FactoryTalk View Site Edition 安装指南》
。有关 FactoryTalk Services Platform 或 FactoryTalk Security 的更多信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
或
FactoryTalk Security 系统配置指南
。
为本地站点应用程序设置 FactoryTalk Directory:
  1. 在托管 FactoryTalk View 本地站点应用程序的计算机上,从 FactoryTalk View Site Edition DVD 安装 FactoryTalk Services Platform。
    如果您是首次在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式安装 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition,则在 FactoryTalk Local Directory 中,所有用户都有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
    如果要升级的现有 FactoryTalk 系统早于版本 5.10,先前设置的任何安全性将继续有效。
  2. 在 FactoryTalk Services Platform 安装完成后,安装 FactoryTalk View Site Edition 和其他启用 FactoryTalk 的产品,如
    FactoryTalk Linx
    。
要为网络分布式应用程序设置 FactoryTalk Directory:
  1. 在将成为 FactoryTalk Directory 服务器的计算机上,从 FactoryTalk View Site Edition CD 安装 FactoryTalk Services Platform。
    如果您是首次在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式安装 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition,则在 FactoryTalk Network Directory 中,对于属于连接到 FactoryTalk Network Directory 的任意本地计算机上的 Windows 管理员组成员的所有用户,都具有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
    如果要升级的现有 FactoryTalk 系统早于版本 5.10,先前设置的任何安全性将继续有效。
  2. 在 FactoryTalk Services Platform 安装完成后,安装 FactoryTalk View Site Edition 和其他启用 FactoryTalk 的产品,如
    FactoryTalk Linx
    。
  3. 在其他远程计算机上:
    • 安装 FactoryTalk Services Platform。
    • 安装客户端要运行的 FactoryTalk View Site Edition 组件,以及其他启用 FactoryTalk 的产品,如
      FactoryTalk Linx
      。
    • 在 FactoryTalk Directory 服务器位置程序中,单击托管目录服务器的计算机旁的浏览按钮。
    • 在下一个窗口中,单击“远程计算机”,键入运行 FactoryTalk Directory 服务器的计算机的名称 ,然后单击“确定”。
备注
  • 参与某个特定应用程序的所有计算机均共享位于网络计算机上的一个公共 FactoryTalk Directory。
  • FactoryTalk Directory 服务器(或任意其他应用程序)不得与网络的域控制器安装在同一台计算机上。
  • 创建本地站点、网络站点或网络分布式应用程序时,用户组“Windows 管理员”和“管理员”都将在 FactoryTalk Directory(系统/用户和组/组文件夹)上创建。同样,会自动将组帐户“所有用户”添加到 FactoryTalk View Runtime 安全帐户中。默认情况下,“所有用户”组被授予所有 FactoryTalk View Site Edition 运行时安全码 (A - P),以及根目录节点中的所有 FactoryTalk Security 操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal