导入 HMI 工程

当创建本地站点应用程序时,可以创建新的 HMI 服务器和工程,或导入现有 HMI 工程。
小贴士:
有关导入 FactoryTalk View ME 工程的更多信息,请参见知识库文档 ID:QA601 - FactoryTalk View ME 向 FactoryTalk View SE 转换。
通过导入 RSView32 工程以在
FactoryTalk View SE
应用程序中创建 HMI 服务器时,包含某些字符的组件名无效,不会被转换。导致这种情况发生的字符有:
% : ; < > \ "" # { } | ^ ~ [ ] ' / 。* ? & =
应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
FactoryTalk Linx
快捷方式和
FactoryTalk View Studio
应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
要导入 HMI 工程:
  1. 选择
    开始
    >
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    应用程序类型选择
    窗口中,单击
    View Site Edition(本地站点)
    >
    继续
    。
  3. 在
    新建/打开 Site Edition(本地站点)应用程序
    窗口中,单击
    新建
    选项卡。
  4. 键入应用程序名称和描述,然后单击
    导入
    。
  5. 在
    导入文件
    窗口中,单击您希望导入的工程类型,然后单击
    下一步
    。
  6. 在
    导入工程
    窗口的
    工程文件
    字段旁,单击
    浏览 (...)
    以浏览可用的工程文件,并选择其中一个。
  7. 单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal