关于 HMI 服务器组件

HMI 服务器属性
对话框的
组件
选项卡用于执行以下操作:
  • 指定在 HMI 服务器启动时加载的组件
  • 选择在按下“停止所有正在运行的组件”按钮时运行的宏
HMI 服务器启动组件的选项与网络分布式应用程序的“HMI 服务器属性”对话框的选项相匹配。
但是,本地站点应用程序的 HMI 服务器仅在需要时启动。这意味着,当
FactoryTalk View SE
Client 尝试登录到本地站点应用程序时,或当用户单击
HMI 服务器属性
对话框的
组件
选项卡中的
运行启动组件
按钮时,启动组件才会启动。
要在计算机启动时自动运行
FactoryTalk View SE
Client,添加一个链接到客户端配置文件(位于 Windows 启动文件夹中)的快捷方式。CLI 文件存储在
C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\Clients\<client file name>
中。
选项
描述
关闭宏
选择此选项,指定在按下“停止所有正在运行的组件”按钮时运行的宏。
运行启动组件
单击此按钮以手动启动所有启动组件。如果指定了启动宏,则将运行它。
停止所有正在运行的组件
单击此按钮可手动停止正在运行的所有组件,包括所有数据记录模型、所有衍生标签文件以及所有事件文件。如果指定了关闭宏,则将运行它。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal