创建字符串输入对象

运行时,字符串输入对象允许操作员键入一个字符串,该字符串将写入外部设备或标签数据库中的标签。
要创建字符串输入对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象 > 数字和字符串
    >
    字符串输入
    。
  2. 拖动鼠标绘制方框,其大小近似于所需字符串输入对象的大小。
  3. 在
    字符串输入属性
    对话框中,指定将写入字符串值的标签。
  4. 在
    通用
    选项卡中,设置对象在运行时的显示方式。
    小贴士:
    还可以从外部设备的配方文件或标签中将值载至字符串输入对象。
    如果将
    连续更新
    选项用于画面中的多个输入对象,例如,用于配方,请勿使用
    放弃
    输入选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal