关于运行时的输入对象

运行时,可以使用输入对象将数据发送到标签数据库或网络设备中的标签,或从这些位置的标签中检索数据并显示。可以在输入对象中更改检索的数据,再将新的值下载到标签。此外,输入对象还可与配方搭配使用来从一组输入对象中下载值。使用 Windows
控制面板
中
区域设置
规定的数字格式将信息输入数字输入对象。
在运行时也可以对输入对象使用一些键或命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal