创建数字或字符串对象的副本

使用
复制到网格
选项同时创建数字或字符串对象的多个副本。另外,还会复制附加到对象的所有动画。复制的对象以相同的行间距和列间距排布。
小贴士:
通常可使用此选项快速构建网格并按需显示数据。
要创建数字或字符串对象的多个副本
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的图形编辑器中,创建数字或字符串对象并按需进行配置。
  2. 右键单击对象,然后选择
    复制到网格
    。
  3. 在
    复制到网格
    对话框中输入列数和行数以及水平和垂直间隔,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal