字符串输入属性 -“常规”选项卡

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
标签
键入标签名称或占位符,或单击浏览按钮
(...)
打开标签浏览器并从中选择标签。
默认数据
键入字符串输入对象首次显示时其中包含的文本。
Tab 键索引
或保留原样,或在此字段中键入比默认数字更小的数字。
在运行时,索引编号将决定使用 Tab 键选择对象的顺序。配方文件在存储或检索值时也会使用索引编号。
安全
为对象选择一个 A 到 P 的安全码或 *。
仅当用户被分配的代码与为标签配置的代码相同时才会被允许更改标签的值。默认代码 (*) 允许带有任意代码的用户更改标签的值。在为工程设置安全性之前,可以保留默认安全设置。
显示屏幕键盘
选中此复选框可在单击或触摸对象时在屏幕上显示键盘。
标题文本
键入要在屏幕键盘上显示的标题文本。
标题显示在标题栏上。如果标题长度超出标题栏的宽度,则标题会被截短,而末尾部分显示为省略号 (...)。如果在标题中添加了嵌入式变量,则嵌入式变量语法会显示在“标题文本”字段中,但变量的文本显示在键盘上。
插入变量
单击此按钮,选择要插入到标题文本中的变量的类型。设置嵌入式变量后,语法会显示在“标题文本”字段中。
连续更新
如果操作员不使用字符串输入对象输入值,则选中此项以显示在字符串输入对象中对标签值所作的更改。
如果清空此复选框,则仍会显示用户在字符串输入对象中键入的任何值,这些值将等待写入标签,直到用户执行下载或按下 ESC 键丢弃用户输入为止。如果用户执行上传操作,将在输入对象中显示标签值。
失去焦点时丢弃输入并重新开始更新
如果选中此选项,则输入字段在丢失焦点时将丢弃所有用户输入并返回以更新对象。此选项在选中
持续更新
选项时可用。
当画面中有多个输入对象时(例如,多个输入对象用于某个配方时),请勿使用此选项。
确认和电子签名设置
选择选项来配置将值写入标签前的确认类型。
  • 无需确认
  • 需要确认
  • 需要电子签名
  • 使用变量
    ,使用标签或参数来确定确认类型。
备注
输入自定义消息,运行时如果在字符串输入对象中下载新标签值,该消息将会显示在
诊断列表
中。这有助于在大量诊断消息中监控和识别更改标签值的操作。
在设计时,可以为备注配置多种语言。但是,仅以默认语言记录备注消息。例如,应用程序配置了三种语言,备注消息也配置了这三种语言。如果应用程序的默认语言为英语且当前语言为中文,则备注消息以默认语言英语进行记录。
以下占位符可用:
  • /C
    用作当前值的占位符。
  • /N
    用作新值的占位符。
例如,将配方文件名从当前值更改为新值的消息可能是
将配方文件名从 /C 更改为 /N
。
如果要切换通过
插入标签
选项添加的扩展标签属性的语言,请在插入的标签之前无空格使用
/L
。
提示
:分号 (;) 是
FactoryTalk View SE
的保留字符。如果要在备注消息中使用分号,必须用双引号将其括起来。
插入标签
单击并从
标签浏览器
中选择要插入到
备注
框中的标签。标签值将在
诊断列表
中显示为自定义消息的一部分。
对于较长不容易识别的标签,可使用扩展标签属性,例如
{/Line1_Data::[CookieLine]Sample_DINT.@Description}
,以便在消息中包含标签描述。还可以在消息中使用标签占位符,例如
#1
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal