“字符串输入属性”-“外观”选项卡

下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
宽度
输入字符串输入对象所需的字符数。
高度
输入字符串输入对象所需的行数。
对齐
选择左对齐、居中或右对齐。
已禁用状态
用于确定对象禁用时间的配置设置。
通常,该选项用于在运行时限制访问数值和字符串输入对象。例如,通过分配表达式
CurrentUserHasGroup("
GroupName
")
,可以根据所分配的用户组限制用户将标签值写入数字或字符串输入对象。
表达式
输入将在运行时评估为
True
(任何非零值)或
False
(零)的标签名称或表达式。
表达式为真状态
当表达式返回
True
时,选择对象的一种状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal