创建导航按钮

对象
菜单下的
导航
选项用于创建导航按钮。
要创建导航按钮:
  1. 在
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    导航
    ,或单击
    对象
    工具箱中的导航按钮图标。
  2. 将鼠标拖动到所需位置,然后根据按钮所需的大致大小和位置绘制形状。释放鼠标按键后,将显示
    导航按钮属性
    对话框。
  3. 在
    导航按钮属性
    对话框中,根据需要配置属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal