设置导航按钮的常规属性

常规
选项卡用于设置导航按钮的常规属性。在“常规”选项卡中设置好选项后,请单击
活动外观
和
非活动外观
选项卡,以指定按钮在运行时的外观。
重要提示:
如果要在某些画面之间进行导航,那么对于这些画面,请确保选中
跟踪界面进行导航
复选框。
该选项位于
画面设置
对话框中。默认情况下,该复选框处于选中状态,且画面将在打开后添加到导航历史记录中。
要设置导航按钮的常规属性:
  1. 在
    导航按钮属性
    对话框中,选择
    常规
    选项卡。
  2. 在
    常规
    选项卡中,指定以下属性:
    • 在
      外观
      下指定常规外观。
    • 在
      操作
      下指定按钮发起的操作类型。
    • 在
      触按边界
      下指定触按无效边界。
    • 在
      其他
      下指定声音(按钮在运行时是否发出提示音)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal