设置导航按钮的非活动外观

非活动外观
选项卡可用于设置导航按钮的非活动外观。
默认情况下,
与活动外观相同
复选框处于选中状态,非活动外观设置设为与活动外观设置相同。如果系统不要求非活动外观不同于活动外观,则无需在此选项卡中指定其他设置。
要设置导航按钮的非活动外观:
  1. 在“导航按钮属性”对话框中,选择
    非活动外观
    选项卡。
  2. 在
    非活动外观
    选项卡中,清除
    与活动外观相同
    复选框。
  3. 根据需要指定以下属性:
    • 常规外观
    • 标题
    • 图像设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal