导航按钮的工作方式

激活该按钮后,单击它可启动在
导航按钮属性
对话框中设置的相应操作。如果按钮未激活,单击时将无响应。
按钮是否激活取决于配置的按钮操作以及当前打开的图形画面在导航历史记录列表中的位置。例如,若将按钮配置为显示下一个图形画面,并且当前所示图形画面位于导航历史记录列表的首位,则按钮处于未激活状态。若当前所示图形画面不在导航历史记录列表的首位,则会激活按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal