关于导航按钮

导航按钮对象用于创建按钮,以在之前查看过的图形画面之间进行导航。对于查看过的画面,FactoryTalk View SE 可以保留其导航历史记录,而导航按钮可用于反向浏览上一个画面,或正向浏览下一个画面。
在运行时,每个导航按钮执行一个功能,可显示上一个界面、下一个界面或导航历史记录。可成组添加多个导航按钮,用于模拟 Web 浏览器中导航按钮的功能,从而执行后退、前进和查看历史记录等操作。
导航历史记录为可选内容,需要针对每个客户端分别进行配置。要跟踪画面,需要执行以下操作:
  • 使用 FactoryTalk View SE Client 激活画面导航功能。
  • 使用每个画面的“画面设置”中的“属性”选项卡指定要跟踪的画面。
这样便可以灵活地仅跟踪指定画面。
在运行时,导航按钮可以是活动的,也可以是不活动的。按钮是否处于活动状态取决于配置的按钮操作以及当前打开的图形画面在导航历史记录列表中的位置。例如,如果将按钮配置为显示下一个图形画面,而当前显示的图形画面是导航历史记录列表中的第一个图形画面,则按钮处于非活动状态,因为没有可显示的“下一个”画面。如果当前显示的图形画面不是导航历史记录列表中的第一个图形画面,按钮将处于活动状态。
按钮处于活动状态时,单击按钮将启动相应的操作。按钮处于非活动状态时,单击按钮将不会响应。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal