“导航按钮属性”-“活动外观”选项卡

下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
背景色
此字段可显示按钮在处于活动状态时的当前背景色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。如果将“常规”选项卡上的背景样式设置为“透明”,则应用程序将不使用此背景色。如果将“常规”选项卡上的背景样式设置为“渐变”,则选中
背景色
复选框可更改渐变外观。
边框颜色
此字段可显示按钮在处于活动状态时的边框颜色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。如果未选中“常规”选项卡中的“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此复选框。闪烁速率是每秒两次。
图案样式
选择按钮在处于活动状态时的图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。
如果按钮的背景样式在“常规”选项卡中指定为透明或渐变,则图案不可见。
图案颜色
此字段可显示按钮在处于活动状态时的当前图案颜色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。
标题
键入按钮在处于活动状态时要显示的文本。文本显示在对象的表面,用于为操作员提供对象功能的相关信息。如果向标题中添加了嵌入式变量,则嵌入式变量语法会显示在“标题”字段中。运行时,占位符更新为变量的实时值。
插入变量
将嵌入式变量添加到标题。单击
插入变量
,然后选择要插入到标题中的变量类型(数字、字符串或时间/日期)。在对话框中,指定变量的详细信息。设置了嵌入式变量后,“标题”字段中会显示相应的语法。
字体
选择用于标题或消息的字体。
大小
选择用于标题或消息的字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
标题颜色
此字段显示标题的当前文本颜色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。
标题背景色
此字段显示标题的当前背景色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此复选框。标题会每秒闪烁两次。
自动换行
如果希望标题或消息在新单词的开始位置开始新一行,请选中此复选框。如果未选中此复选框,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续标题或消息,即使当时正处于词的中间。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。如果对象是圆形或椭圆,则位置相对于按钮的边界框。
标题背景样式
从列表中选择“纯色”或“透明”,以指定标题的背景样式。如果选择“透明”,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
图像
选择按钮在处于活动状态时图形图像的文件名。图像显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。必须先将图像导入工程,之后才能将图像放在对象上。
图像颜色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的前景色。选择它可在调色板中选择其他颜色。单击您所需的颜色。
图像背景色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的背景色。选择它可选择其他颜色。如果图像背景样式为透明,则应用程序不会使用这个图像背景色。
图像闪烁
对于单色图像,如果需要图像在运行时闪烁,请选中此复选框。图像会在每秒闪烁两次。
图像缩放
选中此复选框可自动调整图像大小以适应对象。如果对象是圆形或椭圆,则图像大小会调整为对象的边界框,然后相应裁剪为对象的形状。如果不选中此项,首先使用“对齐”设置对齐图像,随后如果图像大于对象,则会裁剪图像以适合对象。
图像背景样式
选择“纯色”或“透明”以指定图像的背景样式。对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,如果图像背景样式设为透明,则图像的所有黑色部分将是透明的。
对齐
单击按钮以指定图像在对象上的位置。如果对象是圆形或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal