“确认”对话框

使用此对话框可配置对按钮、数字输入、字符串输入或带触控动画的对象执行命令或操作时,确认弹出对话框的显示外观。
下表显示了对话框中的选项。
选项
描述
标题栏
选中该复选框可显示确认对话框的标题栏。最多可输入 255 个字符。
单击
插入变量
将嵌入式变量插入到标题栏。设置了嵌入式变量后,嵌入式变量语法会显示在此字段中,而变量的文本将显示在对话框中。
窗口位置
选择确认对话框的显示位置。
标题
输入将在确认对话框中显示的消息。
单击
插入变量
将嵌入式变量插入到标题栏。设置了嵌入式变量后,嵌入式变量语法会显示在此字段中,而变量的文本将显示在对话框中。
字体
选择或输入消息的字体。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定消息的字体样式。
图像设置
为确认对话框选择图案和颜色。还可以导入要在对话框中显示的位图或图标。
  • 无图像
    如果不想在对话框中显示任何位图、JPEG、PNG、SVG 或图标,请选择此选项。
  • 使用图像引用
    选择此选项可使用来自当前 HMI 工程的图像。
    在
    图像
    字段中,输入或选择要引用的图像(使用图像浏览器)。如果将图像添加到图像浏览器,该图像也会被添加到浏览器中的“图像”文件夹。
  • 导入文件
    选择此选项,然后单击
    导入
    以查找并选择要在确认对话框上显示的位图或图标。导入的图形置于对话框的中心,并与其一起保存。标题显示在导入图形的顶部。这不会将图像添加到“浏览器”的“图像”文件夹中。
缩放图像
选中此复选框,可缩放图像,使其适合对话框的尺寸。这适用于引用和导入的图像。
建议的尺寸为 48 x 48 像素。
按钮设置
选择将在确认对话框中显示的按钮,包括
确定和取消
、
仅确定
、
是和否
以及
仅是
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal