创建数字输入对象

数字输入对象用于输入一个值,该值将写入外部设备或标签数据库中的标签。运行时,必须以当前运行时语言的数字格式输入数字信息。在 Windows“控制面板”的“区域和语言”中,可以配置当前运行时语言的十进制符号和数字分组符号。向标签写入值时,先前的值也会记录在“诊断列表”中,以便可以更轻松地查看这些值。
如果在
连接
选项卡中指定
最大值
和
最小值
,这将创建一个有效的值范围。运行时,如果输入的数字超出这些值或未采用正确的格式,则输入对象会更改颜色。“诊断列表”中会记录一条消息,下载被取消。
此外,如果输入字段未用于输入值,可以使用
持续更新
选项将输入字段设置为显示值。这样就无需同时为单个标签创建输入和显示对象。
要创建数字输入对象:
  1. 在“图形”编辑器中,单击
    对象
    >
    数字和字符串
    >
    数字输入
    。
  2. 拖动鼠标绘制方框,其大小近似所需数字输入对象的大小。
  3. 在
    数字输入属性
    对话框的
    连接
    选项卡中,指定
    值
    属性。根据需要,指定
    最小值
    和
    最大值
    。
  4. 在
    常规
    、
    外观
    和
    通用
    选项卡中,设置数字输入对象在运行时的显示方式和行为方式。
    小贴士:
    在
    画面设置
    对话框的
    行为
    选项卡中,可以指定操作员输入出错时输入对象的显示颜色。
    可以从外部设备的配方文件或标签中将值载至数字输入对象。
    可以通过将图形画面中的数字输入对象值保存到配方文件,来在运行时创建配方。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal