创建切换开关

使用切换开关可在两种状态(如开启和关闭)之间切换。当开关被按下时,它会切换其状态并保持新状态,直到再次被按下。
创建切换开关
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    切换开关
    。还可以单击工具箱中的切换开关图标。
  2. 拖动鼠标,在切换开关的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    切换开关属性
    对话框的选项卡中,指定其标签及其在运行时的显示方式和行为方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal