关于表达式

表达式可以是标签名称、标签占位符、数学或逻辑等式,或返回数字、字符串或 true/false 值的函数。对于返回 True 和 False 值的表达式,1 和其他非零值表示 True,而 0 表示 False。表达式可用于操纵从设备收集的数据,通过将该数据与其他值作比较、与其他值结合,或者在值之间创建因果关系或显示该数据,从而使其变得更有意义。
表达式可包含:
  • 标签、标签占位符、算术和位运算符,以及 SQRT(平方根)等返回数字值的数学函数。
  • 关系和逻辑运算符,以及返回 True 和 False 值的 ALM_FAULT(报警故障)等函数。
  • 非数学函数,例如 CurrentLanguage 函数,该函数返回应用程序当前语言的 RFC17766 代码。
  • If-Then-Else 逻辑,根据其结构返回数字值或 True/False 值。这些都称为条件表达式,因为表达式的结果取决于 If 语句是 True 还是 False。当 If 语句计算值为 True 时,结果将由 Then 语句定义。当 If 语句为 False 时,结果将由 Else 语句定义。
在以下位置使用表达式:
  • 图形画面
  • 报警设置
  • 信息设置
  • 宏
  • 全局连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal