关于宏

宏是存储在文本文件中的一个标签赋值语句列表,赋值语句的格式为 <标签>=<值>。每个赋值语句为标签赋一个值。该值可以采用另一标签、表达式、数值常量或字符串的形式。每当运行宏时,都会将指定的值写入标签。
可在以下编辑器中使用宏:
  • 启动 - 分配工程启动和关闭宏。
  • 图形 - 在该编辑器的
    画面设置
    对话框中将启动和关闭宏分配给图形画面。
  • 运行时安全 - 将登录和注销宏分配给用户。
  • 全局连接 - 将宏分配给多达五个全局连接。当表达式结果或标签值变化时会运行宏。
在运行时,宏文件中的标签分配会异步运行,即,系统在运行一个标签分配前不会等待上一个标签分配完成。
小贴士:
  • 由于宏不一定按所列顺序执行,因此,不要依赖执行顺序来控制过程。
  • 要在运行时运行指定的宏,请创建宏按钮,并将该宏分配给按钮。当操作员在运行时按下按钮时,宏就会执行。
  • 重命名宏文件时,请务必将对该宏文件的任何引用(例如在“运行时安全”、“画面设置”或“启动”编辑器中)更新为新的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal